DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Om enheten

SmartBryter trådløs Plus (heretter kalt trådløs bryter / Freelocate-bryter) er en batteridrevet trådløs bryter som brukes til å styre en gruppe Zigbee-enheter (for eksempel lys og persienne) i samme Zigbee-nettverk.

Den trådløse bryteren kan konfigureres via Wiser hjem -appen.

VIKTIG: Trykknapp-paret er plassert vertikalt på den trådløse bryteren.

Fordelene med å bruke en trådløs bryter:

  • Brukervennlig grensesnitt: også bra for barn (plasseres lavere på veggen) og for eldre som kanskje ikke er så fortrolige med smarttelefoner.

  • Enkel å montere på veggen: ingen kabling er nødvendig.

Funksjonene til en trådløs bryter:

  • Legg til ulike handlinger (for eksempel styring av lys/persienne) for den trådløse bryteren.

  • Styr en gruppe (for eksempel lys- og persiennestyring).

  • Legg til stemninger for den trådløse bryteren (for eksempel kinostemning / god natt-stemning).

  • Varsel om lavt batterinivå.

MERK: Byggematerialer kan forårsake forstyrrelser som påvirker avstandene mellom ELKO SmartHub Wiser og enheten eller mellom enhet og enhet. I friluft er det ingen forstyrrelser, så avstanden kan være mye lengre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?