DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Dreibar dimmer

  1. Fjern vippebryteren fra den trådløse bryteren.
  2. Trykk kort øverst til høyre på trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge på den trådløse bryteren.
    Status-LED-en blinker grønt.
  3. Fjern knotten og trykk kort på trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge.
    Status-LED-en blinker grønt.

    Lyset som er koblet til den dreibare dimmeren, blinker noen få ganger. Status-LED slutter å blinke grønt på den trådløse bryteren og den dreibare dimmeren. Den dreibare dimmeren kan nå styres av den trådløse bryteren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?