DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Brytere for persiennestyring

MERK: Følg trinnene frem til trinn 3 for å koble sammen en trådløs bryter med en bryter for persiennestyring. Hvis du vil fortsette med enda en bryter for persiennestyring, følger du de neste trinnene.
  1. Fjern vippebryteren fra den trådløse bryteren.
  2. Trykk kort øverst til høyre på trykknappen 5 ganger på den trådløse bryteren i rask rekkefølge.
    Status-LED-en blinker grønt.
  3. Trykk kort på den første bryteren for persiennestyring 5 ganger i rask rekkefølge.
    Status-LED-en blinker grønt.

    Persiennen vil bevege seg opp og ned noen ganger i løpet av paringsprosessen. Status-LED-en slutter å blinke grønt på den trådløse bryteren, og bryteren for persiennestyring indikerer at paringen er vellykket.
    VIKTIG: Kontroller om paringen var vellykket før du fortsetter med den venstre kanalen.
  4. Trykk kort øverst til venstre på trykknappen på den trådløse bryteren 5 ganger i rask rekkefølge.
    Status-LED-en blinker grønt.
  5. Gjenta trinn 3 på den andre bryteren for persiennestyringen.
    Persiennen vil bevege seg opp og ned noen ganger i løpet av paringsprosessen. Status-LED-en slutter å blinke grønt på den trådløse bryteren, og bryteren for persiennestyring indikerer at paringen er vellykket
  6. Still inn persiennekalibreringen manuelt. For mer informasjon, se Persiennekalibrering uten Wiser-app.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?