DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Tilordne en persiennegruppe til den trådløse bryteren

Du kan opprette persiennegrupper og tilordne dem til de venstre eller høyre trykknappene på en trådløs bryter.
  1. Kontroll trykker du på Alle enheter eller på romfanen der den trådløse bryteren befinner seg.
    Skjermbildet Enhetskontroll vises.
  2. Trykk på en vilkårlig tast, og velg Persiennegruppe > Fortsett.
    • Hvis du allerede har en gruppe og vil fortsette å konfigurere den med trykknapper, fortsetter du fra trinn 8.

    • Hvis ikke, følger du trinnene nedenfor for å opprette en ny gruppe.

    TIPS: Når du tilordner en trykknapp til en ny handling, et nytt øyeblikk eller en ny gruppe, viser skjermbildet at den eksisterende konfigurasjonen vil bli slettet.
  3. Trykk på + Lag en gruppe.
    Skjermbildet Ny gruppe vises.
  4. Skriv inn et navn på gruppen (A).
    TIPS: Trykk på (B), og velg et passende ikon for gruppen din.
  5. Trykk på + Legg til persienne.
  6. I skjermbildet Velg enheter velger du enhetene du vil legge til, og deretter trykker du på Lagre.
    MERK: Sørg for at alle enhetene er på nett før du legger dem til i en gruppe. Frakoblede enheter vises ikke i enhetslisten.
  7. Trykk på Lagre øverst til høyre i skjermbildet Ny gruppe.
    Du kan se den nyopprettede gruppen under Grupper-delen.
  8. Velg gruppen og trykk på Lagre.
    MERK: Hvis enheten er i hvilemodus, trykker du øverst til høyre på trykknappen på den trådløse bryteren tre ganger for å vekke enheten. Trykk deretter på Bekreft i appen for å ta innstillingene i bruk. For mer informasjon, se Vekke opp enheten.
    VIKTIG: Hver gruppe kan inneholde opptil 60 enheter. Du kan opprette maksimalt 20 grupper.
    På neste skjermbilde vises , noe som indikerer at gruppen er tilordnet.

    Eksempel: Hvis du har fire persienner i en stue, kan du opprette en gruppe som omfatter dem alle. Etter at du har tilordnet denne gruppen til de to venstre trykknappene (øverst og nederst) på den trådløse bryteren:

    • Trykk kort på trykknappen til venstre oppe/nede for å stoppe persiennene.

    • Trykk lenge på trykknappen til venstre oppe/nede for å åpne/lukke persiennene sakte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?