DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Betjening av dimmer

Du kan slå dimmeren på/av og justere lysstyrken ved hjelp av den tilkoblede trådløse bryteren.
  • Trykk kort øverst (ʌ) eller nederst (v) på den trådløse bryteren (< 0,5 s) for å slå den tilkoblede lasten på/av (A).

  • Trykk lenge øverst (ʌ) eller nederst (v) på den trådløse bryteren (> 0,5 s) for å øke eller redusere lysstyrken for den tilkoblede lasten (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?