DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Styring av enheten med trykknapper

Når du har tilordnet en handling/stemning til den trådløse bryteren, kan du betjene den ved å trykke på trykknappene.

Lys

Trykk kort på den tilordnede trykknappen på den trådløse bryteren (< 0,5 s) for å slå lyset på/av eller stille det inn på et bestemt lysstyrkenivå (kun for dimmere).

Persienne

Trykk kort på den tilordnede trykknappen på den trådløse bryteren (< 0,5 s) for å åpne/lukke persiennen til den konfigurerte prosentandelen.

Stemning

Trykk kort på trykknappen for å aktivere en stemning.

TIPS: Du kan konfigurere trykknappene til den trådløse bryteren med handling/stemning/gruppe ved hjelp av appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?