DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Persiennegruppe

En persiennegruppe er en gruppe av persienneenheter som er gruppert sammen for en enkelt kontroll.

Persiennegruppen kan tilordnes til trykknappene til venstre eller høyre. Persiennegruppen krever to trykknapper.

Du kan tilordne samme persiennegruppe til flere par med trykknapper på en trådløs bryter. Du kan for eksempel tilordne den til både par 1 (knappene til venstre) og par 2 (knappene til høyre). Du kan også tilordne samme gruppe til flere trådløse bryterenheter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?