DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Tilordne en stemning til den trådløse bryteren

En stemning lar deg gruppere flere handlinger som vanligvis utføres sammen. Du kan konfigurere en stemning for den trådløse bryteren (for eksempel God natt-stemning: Vifte på, lyset dimmes 50 %, persiennen lukkes).
TIPS: En stemning kan tilordnes til en av de fire tastene enkeltvis.

Slik konfigurerer du en stemning til den trådløse bryteren:

  1. Kontroll trykker du på Alle enheter eller på romfanen der den trådløse bryteren befinner seg.

  2. Trykk på en hvilken som helst tast, og velg Stemning.

  3. Velg en stemning som du vil legge til på tasten, og trykk på Velg stemning.

    I det neste skjermbildet viser at Stemning er konfigurert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?