DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

LED-indikasjoner

Paring av enheten

Brukerhandling

LED-indikasjon

Status

Trykk på trykknappen øverst til høyre 3 ganger.

LED-en blinker oransje én gang i sekundet.

Paringsmodus er aktiv i 30 sekunder. Når paringen er fullført, lyser LED-lampen grønt i noen sekunder, før den slukkes.

Tilbakestilling av enheten

Brukerhandling

LED-indikasjon

Status

Trykk på trykknappen øverst til høyre 3 ganger, og hold den trykket én gang i > 10 s.

LED-en blinker rødt én gang i sekundet.

Enheten er i tilbakestillingsmodus. Enheten starter deretter på nytt, og LED-en begynner å blinke grønt før den slås av.

Batterinivå

LED-indikasjon

Status

LED-en blinker rødt én gang når en trykknapp trykkes.

Batteriet er lavt (< 10 %). Skift ut batteriet i den trådløse bryteren.

MERK: Et popup-varsel vises i appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?