DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

SmartSwitch Push 10A

  1. Fjern vippebryteren fra den trådløse bryteren.
  2. Trykk kort øverst til høyre på trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge på den trådløse bryteren.
    Status-LED-en blinker grønt.
  3. Trykk kort på trykknappen på SmartSwitch 5 ganger raskt etter hverandre.
    Status-LED-en blinker grønt.

    Lampen som er koblet til SmartSwitch, blinker noen ganger. Status-LED-en slutter å blinke grønt på den trådløse bryteren og SmartSwitch. SmartSwitch kan nå styres av den trådløse bryteren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?