DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Tekniske data

Batteri

CR2032

Batteriets levetid

Opptil 5 år (avhengig av bruk og batterikvalitet)

Kapslingsgrad

IP20

Driftsfrekvens:

2405 - 2480 MHz

Maks. overført radiofrekvensstrøm

≤10 mW

Driftstemperatur

-5 °C til 45 °C

Relativ luftfuktighet

5 % til 95 %

Kommunikasjonsprotokoll

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?