DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Feilsøking i Quick Home Connect

Symptom

Mulig årsak

Løsning

LED-en lyser gult på enheten.

Paringen er ikke fullført og er tilbakestilt til fabrikkinnstilling.

Koble den trådløse bryteren og enheten sammen på nytt.

Se

Den trådløse bryteren kan ikke styre enheten på en pålitelig måte.

Den trådløse bryteren og enheten er for langt fra hverandre.

Plasser den trådløse bryteren i en posisjon som er nærmere enheten.

Den trådløse bryteren mistet forbindelsen

Koble enheten til på nytt.

Se

Batteriet i den trådløse bryteren er utladet.

Skift batteriet i den trådløse bryteren

Stemning

Prosedyre

Styring av flere enheter med én trådløs bryter.

Hvis du vil sentralisere styringen med én trådløs bryter, må du først pare den med enheter som allerede er koblet til. Deretter parer du den nye enheten til eksisterende gruppe/nettverk.

2-kanal trådløs bryter med enheter (smartswitch smartrelé puck, smartsolskjerming puck, multiwire puck dimmer, trykknapp dimmer, dreibar dimmer, smart solskjerming trykknapp eller smart stikkontakt).

Koble enten den venstre eller den høyre trådløse bryteren sammen med en av enhetene (smartswitch smartrelé puck, smartsolskjerming puck, multiwire puck dimmer, trykknapp dimmer, dreibar dimmer, smart solskjerming trykknapp eller smart stikkontakt). Du kan også koble en annen vippebryter sammen med en annen enhet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?