DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Identifisering av enheten

Du kan identifisere en trådløs bryter blant de andre tilgjengelige enhetene i rommet.

Slik identifiserer du den trådløse bryteren:

  1. Fjern vippebryteren.

  2. Trykk kort på trykknappen øverst til høyre 3 ganger raskt etter hverandre.

    Den trådløse bryteren våkner i ett minutt, og status-LED-en blinker grønt 5 ganger, før den stopper.

  3. startskjermen trykker du på > Enheter > ELKO 4-kanals FLS > Identifiser (A).

    Status-LED-en blinker grønt når den trådløse bryteren er identifisert.

    MERK: Det kan ta opptil ett minutt før den trådløse bryteren indikerer status-LED-en.
  4. Trykk på OK når du er ferdig med å identifisere den trådløse bryteren.

  5. Monter vippebryteren på den trådløse bryteren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?