DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Tilbakestilling av enheten

Du kan tilbakestille den trådløse bryteren manuelt til fabrikkinnstillingene.

Slik tilbakestiller du den trådløse bryteren:

  1. Fjern vippebryteren.
  2. Trykk kort på trykknappen øverst til høyre 3 ganger (< 0,5 s), og trykk deretter på trykknappen og hold den inne (> 10 s).
    Etter 10 sekunder blinker status-LED-en rødt.
  3. Slipp trykknappen.
    • Status-LED-en slutter å blinke når enheten er tilbakestilt. 

    • Den trådløse bryteren starter på nytt og blinker grønt i noen sekunder. Etter tilbakestilling slukkes status-LED-en.

    MERK: Alle konfigurasjonsdata, brukerdata og nettverksdata blir slettet.
  4. Monter vippebryteren på den trådløse bryteren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?