DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Bruk av enheten

I skjermbildet Enhetskontroll kan du konfigurere en handling / et øyeblikk/Gruppe til den trådløse bryteren og kontrollere ulike innstillinger.

I fanen Kontroll velger du den trådløse bryteren.

Skjermbildet Enhetskontroll viser følgende alternativer:

A

Trykk for å konfigurere en handling, et øyeblikk eller en gruppe (lys/persienne) til den trådløse bryteren, for eksempel slå lyset på/av, persiennen opp eller ned, eller en hvilken som helst kombinasjon. For mer informasjon, se følgende emner:

B

Trykk for å redigere grupper, for eksempel legge til eller slette enheter, endre gruppenavnet eller ikonet.
Du kan også opprette en ny gruppe ved å trykke på Rediger grupper > + Lag en gruppe. For mer informasjon, se Redigere en gruppe.

C

Trykk for å legge til enheten i Favorittenheterstartskjermen. Hvis du vil vite mer om Favoritter, kan du se Administrer favoritter i den respektive systembrukerveiledningen.

D

Trykk for å åpne skjermbildet Enhetsinnstillinger og konfigurere innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?