DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

SmartRele puck

  1. Fjern vippebryteren fra den trådløse bryteren.
  2. Trykk kort øverst til høyre på trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge på den trådløse bryteren.
    Status-LED-en blinker grønt.
  3. ADVARSEL
    FARE FOR ELEKTRISK STØT
    • Følg de aktuelle forskriftene for arbeid på strømførende deler.
    • Trykk bare på enhetsknappene med isolert hjelpeutstyr som oppfyller kravene i EN 60900.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
    Følg ett av alternativene for å pare pucken:
    • Trykk kort på knappen Konfigurer/Tilbakestill 5 ganger i rask rekkefølgen på pucken.
    • Trykk kort på den mekaniske trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge.
    Status-LED-en blinker grønt på pucken.
    MERK: Hvis pucken er plassert bak den mekaniske trykknappen, vises ikke status-LED-en.

    Lyset som er koblet til pucken, blinker noen få ganger. Status-LED-en slutter å blinke grønt på den trådløse bryteren og pucken. Pucken kan nå styres av den trådløse bryteren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?