Konfigurering av enheten
- På startskjermen trykker du
på
.
- Trykk på .TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på Kontroll > Velg enheten (1-kanal / 2-kanal trådløs bryter) >
> Enhetsinnstillinger.
A
Enhetsnavn: Trykk for å endre enhetens navn.
B
Plassering: Trykk for å tilordne enheten til et hvilket som helst rom (for eksempel stue, soverom, kjøkken osv.). Se Oppgi enhetsplasseringen for mer informasjon om hvordan du angir plasseringen.
C
Identifisering: Trykk for å identifisere enheten. Status-LED-en blinker rødt, og tilkoblede lysenheter blinker på/av når bryteren er identifisert.
Trykk på OK når du er ferdig med å identifisere enheten. For mer informasjon, se Identifisering av enheten.VIKTIG: Før du identifiserer enheten, må du forsikre deg om at den er våken. Hvis enheten er i hvilemodus, må du vekke den. For mer informasjon, se Vekke den trådløse bryteren.D
Slett: Trykk for å fjerne enheten fra systemet.
MERK:-
Hvis du fjerner enheten, tilbakestilles også den trådløse bryteren. Etter tilbakestilling lyser LED-en gult, noe som indikerer at den trådløse bryteren er klar for paring.
-
Hvis det oppstår problemer under paring eller tilbakestilling av bryteren, kan du se Tilbakestilling av enheten.
-