DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Paring av enheten med ELKO SmartHub Wiser

Du kan koble den trådløse bryteren sammen med ELKO SmartHub Wiser for å få tilgang til og kontrollere den.
  1. startskjermen trykker du på .
  2. Kran Enheter > > Produkter > ELKO 4-kanals FLS.
    TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på Kontroll > > Produkter > ELKO 4-kanals FLS.
  3. Trykk på Skann QR-kode og gi Wiser hjem-appen tilgang til kameraet ditt. Deretter skanner du QR-koden på enheten.
    MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på Jeg finner ikke riktig QR-kode for å pare enheten manuelt og gå videre til trinn 4.

    Dersom QR-koden er feil, vises meldingen Feil QR-kode skannet. Trykk på Jeg kan ikke skanne QR-koden og velg ett av følgende alternativer:

    • (A): Skriv inn MAC-adressen og installasjonskoden, og trykk deretter på Koble til. Appen verifiserer om MAC-adressen og installasjonskoden er gyldig.

    • (B): Trykk på dette alternativet hvis du ikke finner MAC-adressen og installasjonskoden.

  4. Trykk på Neste, fjern vippebryteren på den trådløse bryteren og trykk kort på trykknappen øverst til høyre 3 ganger, og pass på at LED-en blinker oransje.

    Vent noen sekunder til LED-en blir grønn og appen bekrefter at enheten er koblet til.

    MERK: Hvis LED-en ikke blinker oransje, kan du se instruksjonene ved å trykke på Blinker ikke LED-en oransje? eller se Feilsøking.
  5. Trykk på Neste for å skrive inn navnet på enheten og tilordne enheten til et nytt rom eller et eksisterende rom. Trykk deretter på Send inn.

    Etter at du har koblet sammen enheten, vises et skjermbilde med følgende alternativer:

    • + Legg til ny enhet: Trykk på for å fortsette paringen av flere enheter.

    • Begynn å bruke enheten: Trykk for å begynne å bruke den sammenkoblede enheten.

    MERK: Suksess-skjermbildet vises bare hvis du er logget inn som en Hjemmeeier.

    Den trådløse bryteren er nå oppført på Kontroll-fanen under fanene Alle og Rom.

  6. Monter vippebryteren på den trådløse bryteren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?