DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Lysgruppe

En lysgruppe er en gruppe belysningsenheter, for eksempel releer, dimmere eller brytere, som er gruppert sammen for en enkelt styring. Du kan også inkludere stikkontakter og støpsler i lysgruppen.

På den trådløse bryteren er trykknapp-paret plassert vertikalt.

Lysgruppen kan tilordnes til trykknappene til venstre eller høyre. Lysgruppen krever to trykknapper.

Du kan tilordne samme lysgruppe til flere par med trykknapper på en trådløs bryter. Du kan for eksempel tilordne den til både par 1 (knappene til venstre) og par 2 (knappene til høyre). Du kan også tilordne samme gruppe til flere trådløse bryterenheter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?