DUG_SmartBryter trådløs Plus_WH-00

Feilsøking

Symptom

Mulig årsak

Løsning

LED blinker rødt.

Batteriet i den trådløse bryteren er lavt eller utladet.

Skift ut batteriet i den trådløse bryteren.
MERK: En popup-varsling vises i appen.

Den trådløse bryteren vises frakoblet i appen.

Batteriet i den trådløse bryteren er lavt eller utladet.

Skift ut batteriet i den trådløse bryteren.

Den trådløse bryteren er koblet fra nettverket.

Trykk på en hvilken som helst trykknapp på den trådløse bryteren.

MERK: Første trykk utløser ikke drift av trådløs bryter.

Enheten kan ikke koble seg til huben. Etter at du har trykket 3 ganger på trykknappen øverst til høyre, blinker enhetens LED rødt/grønt i 30 sekunder.

Paringsmodus har vekslet til Bluetooth-modus.

Trykk 3 ganger på trykknappen øverst til høyre på enheten, hold den inne i 20 sekunder til LED-en blinker rødt, og enheten starter på nytt i riktig modus (Zigbee-modus).

Det er ikke mulig å konfigurere en gruppe, redigere eller slette en gruppe.

Den trådløse bryteren er i hvilemodus.

Sørg for at den trådløse bryteren er våken.

Enhetene fjernes fra gruppen når du redigerer den.

Enhetene i en gruppe er frakoblet.

Sørg for at alle enhetene i en gruppe er på nett.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?