990-91430E-037

拆除电池柜或将其移至新位置

  1. 将电池断路器锁定在 OFF(断开)位置,然后断开电池柜中的两个保险丝座。
  2. 锁定上游 SMPS AC/DC 转换器的电源(如适用)。
  3. 断开并拆下电池柜的所有电源线。详见电源线连接
  4. 断开并拆下电池柜的所有信号线。详见将信号线敷设至开关设备、机架 BMS 和系统 BMS 各端口
  5. 断开并拆下 SMPS AC/DC 转换器的电源线(如适用)。详情请参阅 SMPS AC/DC 转换器安装手册。
  6. 如需拆除电池铜排和保险丝套件,请联系施耐德电气。电池铜排和保险丝套件只能由施耐德电气认证的现场服务代表或服务合作伙伴拆卸。
  7. 拆下搁板上的电池。酌情回收或重复利用电池。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行,且需要谨慎小心。切勿让无资质的人员操作电池。
    • 正确回收利用锂电池。
    • 处理电池时遵守相关国家/地区和地方法规。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  8. 如需拆除机柜之间的互联铜排,请联系施耐德电气。互联铜排只能由施耐德电气认证的现场服务代表或服务合作伙伴拆卸。
  9. 拆下机柜正反两面的抗震固定支架。妥善保管以备装回。详见安装正面抗震固定支架安装背面抗震固定支架
  10. 关闭并锁定机柜前门。
  11. 抬起机柜的支脚,直至脚轮与地面完全接触。
  12. 现在您就可以通过脚轮单独移动每个机柜。
    警告
    当心倾倒
    • 机柜的脚轮专用于在平坦、坚硬和水平表面上运输。
    • 机柜的脚轮适用于短距离(即同一建筑内)运输。
    • 缓慢移动,同时密切注意地面状况和机柜平衡情况。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  13. 对于运输距离较长或不适合使用机柜脚轮的情况
    警告
    当心倾倒
    对于运输距离较长或不适合使用电池柜脚轮的情况,请确保:
    • 运输人员具有必要技能并经过相应培训;
    • 使用适当工具安全抬起和运输机柜;
    • 采用适当保护措施(例如包裹或包装)防止产品受损。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
    警告
    当心机柜倾倒
    电池柜上部过重,易于倾倒。在搬运和准备运输/装运时应采取适当预防措施。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

    运输要求:

    • 将 UPS 直立固定在适当托盘中央。托盘必须能够承受机柜的重量。

    • 采用适当方法将机柜固定到托盘上。

    危险
    当心倾倒
    • 机柜放置到托盘上后必须立即妥善固定。
    • 固定用五金件必须足够坚固,能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
    警告
    避免异常操作
    切勿使用叉车/托盘车直接通过框架吊起/托起机柜,以免造成框架弯曲或损坏。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  14. 执行以下任一操作:
    • 拆除电池柜,或
    • 将电池柜移至新位置进行安装。
  15. 仅适用于在新位置安装电池柜:按照安装手册在新位置安装电池柜。有关安装概述,请参阅安装步骤。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.