990-91430E-018

バッテリーキャビネットの撤去または新しい場所への移動

  1. バッテリーブレーカーをOFF(開)の位置に動かしてロックアウト/タグアウトし、バッテリーキャビネット内の2つのヒューズホルダーを開きます。
  2. 上流のSMPS AC/DC変換器の電源をロックアウトまたはタグアウトします(該当する場合)。
  3. バッテリーキャビネットからすべての電源ケーブルを取り外します。詳細については、電源ケーブルの接続を参照してください。
  4. バッテリーキャビネットからすべての信号ケーブルを取り外します。詳細については、スイッチギアー、ラックBMS、システムBMSポートへの信号ケーブルの配線を参照してください。
  5. SMPS AC/DC変換器の電源ケーブルを取り外します(該当する場合)。詳細については、SMPS AC/DC変換器の設置マニュアルを参照してください。
  6. バッテリーバスバーとヒューズキットの取り外しについては、Schneider Electricにお問い合わせください。バッテリーバスバーとヒューズキットの取り外しは、Schneider Electric認定のフィールドサービスエンジニアまたはサービスパートナーのみが行ってください。
  7. 棚からバッテリーを取り外します。バッテリーは必要に応じてリサイクルまたは再利用します。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    バッテリー点検は、バッテリーや必要な注意事項に関して十分な知識を持つ有資格者以外は行わないでください。資格を持っていない人をバッテリーに近づけないようにしてください。
    • リチウムイオンバッテリーは適切にリサイクルしてください。
    • バッテリーは国や地域の規制に従って廃棄してください。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  8. キャビネット間の相互接続バスバーの取り外しについては、Schneider Electricにお問い合わせください。相互接続バスバーの取り外しは、Schneider Electric認定のフィールドサービスエンジニアまたはサービスパートナーのみが行ってください。
  9. キャビネットから耐震前面/背面固定用金具を取り外します。再度取り付けるまで保管してください。詳細については、前面耐震アンカーの設置および背面耐震アンカーの設置を参照してください。
  10. キャビネットの前面ドアを閉じてロックします。
  11. キャスターが床に完全に接するまでキャビネットの下部を持ち上げます。
  12. キャスターを床の上で転がしながら各キャビネットを移動できるようになりました。
    警告
    転倒の危険
    • キャビネットのキャスターは、平らかつ均一で、硬く水平な表面でのみ移動可能です
    • キャビネットのキャスターは短距離(同じ建物内など)の運搬を目的としています。
    • ゆっくりと動かし、床の状態やキャビネットのバランスに細心の注意を払ってください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
  13. 長距離の運搬やキャビネットのキャスターに適さない環境での運搬
    警告
    転倒の危険
    長距離の運搬やUPSのバッテリーキャビネットのキャスターに適さない環境での運搬:
    • 運搬を行う担当者が必要な技能を持ち、十分な訓練を受けていること
    • キャビネットを安全に持ち上げ、運搬するために適切なツールを使用すること
    • 適切な防護物(包装や梱包など)を用いて製品を損傷から守ること
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
    警告
    上部に重量があるキャビネット
    バッテリーキャビネットは上部に重量があります。取り扱いおよび運搬/出荷準備の際には適切な予防措置を講じてください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

    運搬の要件:

    • 適切なパレットの中央にキャビネットを垂直に配置してください。パレットはキャビネットの重量に適したものを使用してください。

    • キャビネットをパレットに取り付けるには、適切な固定方法を採用してください。

    危険
    転倒の危険
    • パレットにキャビネットを配置した後は、速やかに適切な方法でパレットに固定してください。
    • 固定金具には、積み込み、運搬、積み下ろしの際の振動や衝撃に耐えられる強度が必要です。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
    警告
    予期しない機器の動作
    フレームが曲がったり破損したりする可能性があるため、フォークリフト/パレットトラックでキャビネットをフレームに載せて直接持ち上げないでください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
  14. 次のいずれかを実行します。
    • バッテリーキャビネットを撤去する。または、
    • バッテリーキャビネットを新しい場所に移動させて取り付ける。
  15. バッテリーキャビネットを新しい場所に設置する場合:設置マニュアルに従って、新しい場所にバッテリーキャビネットを取り付けてください。取り付けの概要については、設置手順を参照してください。スタートアップは、Schneider Electricが実施するものとします。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    スタートアップは、Schneider Electricが実施するものとします。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.