990-91430E-037

电池柜和 UPS 辅助触点之间的信号线概述

辅助触点的连接取决于 UPS 支持的电池断路器数量。在以下示例中,系统支持两组电池断路器。

注: 如果电池柜的总短路电流超出了 UPS 的短路额定值,请务必安装带保险丝的接线盒或带电池断路器的外部接线盒。更多详情,请联系施耐德电气。

带一个电池柜的系统

带两个电池柜的系统

带四个电池柜组成两个电池组的系统

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.