990-91430E-017

Panoramica dei cavi di segnale tra gli armadi delle batterie e i contatti ausiliari nell'UPS

Il collegamento dei contatti ausiliari dipende dal numero di interruttori della batteria supportati dall'UPS. Negli esempi seguenti sono supportati due interruttori di parchi batterie.

NOTA: Se la corrente di cortocircuito combinata degli armadi delle batterie supera il valore nominale di cortocircuito dell'UPS, è necessario installare una scatola di derivazione con fusibili o una scatola esterna con interruttore delle batterie. Per ulteriori informazioni, contattare Schneider Electric.

Sistema con un armadio delle batterie

Sistema con due armadi delle batterie

Sistema con quattro armadi delle batterie e due banchi batterie

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.