990-91430E-006

Resumen de los cables de señal entre los armarios de batería y los contactos auxiliares del SAI

La conexión de los contactos auxiliares depende del número de disyuntores de batería admitidos por el SAI. En los ejemplos siguientes, se admiten dos bancos de disyuntores de batería.

NOTA: Si la corriente de cortocircuito combinada de los armarios de batería supera la clasificación de cortocircuito del SAI, se debe instalar una caja de derivaciones con fusibles o una caja externa con un disyuntor de batería. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.

Sistema con un armario de baterías

Sistema con dos armarios de baterías

Sistema con cuatro armarios de baterías en dos bancos de baterías

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.