990-91430E-018

設置の準備

  1. 以下の図に示すカバーを取り外します。
  2. 2つの透明カバーを取り外します。
  3. バッテリーラック前面のプレートを取り外します。
  4. キャビネット下部からアクセサリーキットの4つの箱を取り出します。アクセサリーキットの詳細については、アクセサリーキットの概要を参照してください。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.