990-91430E-018

EPO信号ケーブルの概要

クラス2/SELV信号ケーブルを設備のEPOシステムからラックBMSに接続します。クラス2/SELV回路は主回路から絶縁する必要があります。回路がクラス2またはSELVであると確認できない場合は、EPO端子台に回路を配線しないでください。

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.