990-91430E-018

バッテリーキャビネットの配置と相互接続

注記: この手順は複数のバッテリーキャビネットの配置および相互接続方法を説明しています。システム内にバッテリーキャビネットが1つしかない場合は、手順2と3にのみ従ってください。
  1. 他のバッテリーキャビネットに隣接しているサイドパネルを取り外します。
  2. 右端のバッテリーキャビネットを所定の位置に押し込みます。耐震固定の場合、背面耐震ブラケットが背面固定用金具に接続されていることを確認してください。

    背面図

  3. 水平調節脚を床面に着くまで下げます。この際、水平器を使用してキャビネットが水平であることを確認します。
  4. 右から2番目のバッテリーキャビネットを所定の位置に押し込み、耐震アンカーの位置に合わせます(該当する場合)。手順2と3の説明に従ってバッテリーキャビネットを水平にします。
  5. 2つのバッテリーキャビネットの間に10本の相互接続ネジを取り付けます(前面に5本、背面に5本)。
    注記: 左端のバッテリーキャビネットの背面にある5本の相互接続ネジに手が届くように、左のサイドパネルを取り外しても構いません。相互接続の後、左端のバッテリーキャビネットの左側のサイドパネルを再度取り付けてください。
  6. 3番目のバッテリーキャビネットを所定の位置に押し込み、耐震アンカーの位置に合わせます(該当する場合)。手順2、3、5の説明に従ってバッテリーキャビネットを水平にし、他のバッテリーキャビネットと相互接続します。すべてのバッテリーキャビネットを所定の位置に水平に設置して相互接続が完了するまで、手順を繰り返します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.