990-91430E-018

データログキットLED

  1. ネットワーク

  2. CAN

  3. USB

  4. ファームウェア

点滅は1秒間隔です。閃光は50ミリ秒間隔です。

LED ステータス 説明

CAN点滅

ファームウェア点滅

CANデータを受信しています。

ファームウェアが作動しています。

CAN閃光

ファームウェア閃光

設定変更に伴い、データを再編成しています。再編成が完了するまで待機しています。

ネットワーク閃光

CAN点滅

ファームウェア点滅

ネットワークが使用されています(データBMSのユーザーインターフェイス使用時)。

USB点滅

CAN閃光

ファームウェア点滅

USBデバイスにバックアップデータをダウンロードしています。

ファームウェア点滅

CANオフ

接続エラーが発生しています。

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.