990-91430E-006

Colocación e interconexión de los armarios de baterías

NOTA: Este procedimiento describe cómo colocar e interconectar varios armarios de baterías. Si el sistema solo tiene un armario de baterías, únicamente hace falta seguir los pasos 2 y 3.
  1. Retire los paneles laterales adyacentes a los otros armarios de baterías.
  2. Coloque en su posición el armario de baterías de más a la derecha. En el caso del anclaje antisísmico, asegúrese de que el soporte antisísmico posterior se conecte con los anclajes traseros.

    Vista posterior

  3. Baje las patas de nivelación hasta que toquen el suelo; use un nivel de burbuja para asegurarse de que el armario esté nivelado.
  4. Coloque en su posición el segundo armario de baterías empezando por la derecha. Alinéelo con el anclaje sísmico (si lo hubiera) y nivele el armario de baterías como se describe en los pasos 2 y 3.
  5. Instale los diez tornillos de interconexión (cinco en la parte frontal y cinco en la parte posterior) entre los dos armarios de baterías.
    NOTA: Se puede quitar el panel lateral izquierdo para llegar a los cinco tornillos de interconexión de la parte posterior del armario de baterías de más a la izquierda. Tras la interconexión, vuelva a colocar el panel izquierdo en el armario de baterías de más a la izquierda.
  6. Coloque en su posición el tercer armario de baterías, alinéelo con el anclaje antisísmico (si lo hubiera), nivele el armario de baterías e interconéctelo con los otros armarios de baterías, como se describe en los pasos 2, 3 y 5. Continúe hasta que todos los armarios de baterías estén en su lugar, nivelados e interconectados.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.