990-91430E-037

摆放电池柜并进行互连

注: 本步骤描述如何摆放和互连多个电池柜。如果系统中只有一个电池柜,则只需执行步骤 2 和步骤 3。
  1. 拆下与其他电池柜相邻的侧面板。
  2. 将最右边的电池柜推入到位。对于抗震固定支架,确保背面抗震支架与背面固定件连接。

    背面视图

  3. 调低机柜的调平脚直到其接触到地面 - 使用气泡水平仪以确保机柜保持水平。
  4. 将右数第二个电池柜推入到位,与抗震固定支架(如有)对齐,并将电池柜调平(详见步骤 2 和步骤 3)。
  5. 在两个电池柜之间安装十个连接螺钉(前后各五个)。
    注: 要安装最左侧电池柜背面的五个连接螺钉,可以卸下左侧面板。完成互连后,将左侧面板重新装回到最左侧的电池柜上。
  6. 将第三个电池柜推入到位,与抗震固定支架(如有)对齐,将电池柜调平并与其他电池柜实现互连(详见步骤 2、步骤 3 和步骤 5)。重复此操作直至将所有电池柜固定到位、调平并实现互连。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.