990-91430E-017

Posizionare e collegare tra loro gli armadi delle batterie

NOTA: In questa procedura viene descritto come posizionare e collegare tra loro più armadi delle batterie. Se il sistema è costituito da un solo armadio delle batterie, seguire solo i passaggi 2 e 3.
  1. Rimuovere i pannelli laterali adiacenti agli altri armadi delle batterie.
  2. Spingere l'armadio delle batterie collocato più a destra in posizione. Per l'ancoraggio sismico, assicurarsi che la staffa antisismica posteriore sia collegata agli ancoraggi posteriori.

    Vista posteriore

  3. Abbassare i piedini di livellamento finché non si appoggiano al pavimento. Per assicurarsi che l'armadio sia in piano, utilizzare una livella a bolla.
  4. Spingere il secondo armadio delle batterie collocato più a destra in posizione, allinearlo con l'ancoraggio sismico (se presente) e livellare l'armadio delle batterie come descritto nei passaggi 2 e 3.
  5. Installare le dieci viti di interconnessione (cinque nella parte anteriore e cinque nella parte posteriore) fra i due armadi delle batterie.
    NOTA: Per avere accesso alle cinque viti di interconnessione nella parte posteriore dell'armadio delle batterie collocato più a sinistra, è possibile rimuovere il pannello laterale sinistro. Reinstallare il pannello laterale sinistro sull'armadio delle batterie collocato più a sinistra una volta completata l'interconnessione.
  6. Spingere il terzo armadio delle batterie in posizione, allinearlo con l'ancoraggio sismico (se presente), livellare l'armadio delle batterie e collegarlo agli altri armadi delle batterie, come descritto nei passaggi 2, 3 e 5. Continuare in questo modo finché tutti gli armadi delle batterie non sono in posizione, livellati e connessi tra loro.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.