990-91405J-037

效率

电池运行模式中的效率

UPS 额定值 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25% 负载

77.58

90.49

89.13

88.73

89.63

91.16

89.86

90.38

91.47

91.51

50% 负载

85.91

92.64

91.91

91.55

92.39

93.42

92.89

93.07

93.48

93.53

75% 负载

88.74

92.33

92.32

92.23

92.87

93.67

93.34

93.53

93.65

93.68

100% 负载

90.07

92.24

92.11

92.28

92.76

93.47

93.29

93.48

93.58

93.25

ECO 模式中的效率

UPS 额定值 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25% 负载

80.4

87.53

88.96

91.48

91.79

92.02

89.25

90.09

91.13

91.39

50% 负载

88.73

92.81

94.08

94.95

95.05

95.51

94.05

94.56

95.07

96.67

75% 负载

91.21

95.43

95.75

96.53

96.58

96.94

95.74

96.15

96.55

97.05

100% 负载

93.67

96.21

96.61

97.27

97.27

97.51

96.58

96.88

97.11

97.69

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.