Configuration des paramètres de la batterie
| AVIS |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Seul le personnel formé suivant la formation requise
doit apporter des modifications aux paramètres du système
de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez .
- Configurez le Nombre de blocs de batterie dans une chaîne batterie.
- Définissez la Capacité totale de la batterie.
- Définissez le Courant de charge maximal. Choisissez une valeur entre 0,1C et 0,2C.
- Appuyez sur Enregistrer paramètres.
- Appuyez sur le symbole de flèche vers le bas.
- Compensation de la température de départ à (°C) : Choisissez une valeur entre 20 °C et 25 °C.
- Comp. temp. charge flott. (mV/°C/cellule) : Sélectionnez une valeur entre 0 et 7.
- Choisissez si la Protection contre la surchauffe
batterie doit être activée ou désactivée.
Si elle est autorisée, configurez les paramètres suivants :
- Surchauffe batterie (°C) : choisissez une valeur entre 40 °C et 45 °C.
- Protection contre la surtension batt. (V) : choisissez une valeur entre 13 V et 15 V.
- Avertissement de tension de la batt. (V) : choisissez une valeur entre 13 V et 15 V.
- Appuyez sur Enregistrer paramètres.