990-91407C-005

Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Einst. > Allg. Einst. > Netzwerk-Einst..
  2. Legen Sie die Modbus-ID fest. Wählen Sie einen Wert zwischen 1 und 247.
  3. Stellen Sie die Modbus-Baudrate für die Kommunikation mit den Pfeilen nach links und rechts ein. Wählen Sie einen der Werte 2400, 4800, 9600, 14400 oder 19200.
  4. Wählen Sie aus, ob die Verbindung über den RS485-Anschluss aktiviert oder deaktiviert werden soll.
  5. Tippen Sie auf Einstellungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?