990-91407C-012

Configuration des paramètres réseau

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres réseau.
  2. Définissez l'ID Modbus. Sélectionnez une valeur entre 1 et 247.
  3. Définissez le Débit Modbus en bauds pour la communication à l'aide des flèches gauche et droite. Choisissez entre 2 400, 4 800, 9 600 et 19 200.
  4. Sélectionnez si la connexion via le port RS485 doit être activée ou désactivée.
  5. Appuyez sur Enregistrer paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?