990-91407C-005

Konfigurieren der potenzialfreien Ausgangskontakte

  1. Wählen Sie im Startbildschirm auf dem Display Einstellung > Erweiterte Einstellungen > Potenzialfreier Ausgangskontakt und wählen Sie den potenzialfreien Ausgangskontakt, den Sie konfigurieren möchten. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen für den potenzialfreien Eingangskontakt:
    1. Status: Legen Sie fest, ob der potenzialfreie Ausgangskontakt Geöffnet oder Geschlossen ist.
    2. Verzögerung: Legen Sie die Verzögerung in Sekunden fest, nach deren Ablauf der entsprechende Ausgang aktiviert werden soll.
    3. Funktion: Wählen Sie die Funktion des potenzialfreien Eingangskontakts aus. Wählen Sie eine der Optionen Deaktiv., Allgemeiner Alarm,Im Normalbetrieb, Im Batteriebetrieb, Statischer Bypass, Ausgang überlastet, Lüfter außer Betrieb, Batterieausfall, Batteriekreis offen, Niedrige Batteriesp., Eing. außerh. Toler., Bypass außer Toler., Not-Aus aktiv, Wartungs-Bypass, Aufladung..., Rückspeisung für M1 und Rückspeisung für M2.
    4. Klicken Sie auf Einst. sp., um die Einstellungen zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?