990-91407C-012

Configuration des contacts secs de sortie

  1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Contact sec de sortie et sélectionnez le contact sec de sortie que vous souhaitez configurer. Configurez les éléments suivants pour le contact sec d'entrée :
    1. État : définissez si le contact sec de sortie est Ouvert ou Fermé.
    2. Retard : définissez le délai (en secondes) d'activation du contact sec de sortie.
    3. Fonction : sélectionnez la fonction du contact sec d'entrée. Choisissez entre Désactiver, Alarme standard, En mode normal, Alim. par batterie, Bypass statique, Surcharge en sortie, Ventilateur HS, Batterie HS, Batterie déconnectée, Faible tension batterie, Entrée hors tol., Bypass hors tol., EPO activé, Bypass de maintenance, En charge, Backfeed M1, et Backfeed M2.
    4. Cliquez sur Enregistrer paramètres pour enregistrer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?