990-91407C-005

Konfigurieren der Paralleleinstellungen

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
Änderungen an den USV-Parametern dürfen nur von geschulten Mitarbeitern, die eine vorgeschriebene Schulung absolviert haben, vorgenommen werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Einst. > USV-Einst. > Paralleleinstell..
  2. Wählen Sie die Eingangsquelle. Wählen Sie zwischen Netz und Generator.
  3. Legen Sie die Nennspannung Ausgang fest. Wählen Sie eine der Optionen 220V, 230V und 240V.
  4. Legen Sie die Nennspannung Ausgang fest. Wählen Sie zwischen 50 Hz und 60 Hz.
  5. Wählen Sie aus, ob der Einschaltassistent aktiviert oder deaktiviert werden soll.
  6. Tippen Sie auf Einstellungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?