990-91407C-012

Configuration des paramètres

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Seul le personnel formé suivant la formation requise doit apporter des modifications aux paramètres du système de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres de l'ASI > Paramètres.
  2. Sélectionnez la Source d'entrée. Choisissez entre le Réseau et le Groupe électrogène.
  3. Définissez la Tension nom. de sortie. Choisissez entre 220 V, 230 V, et 240 V.
  4. Définissez la Fréquence nom. de sortie. Choisissez entre 50 Hz et 60 Hz.
  5. Choisissez si l'Assist. mise sous tens. doit être activé ou désactivé.
  6. Appuyez sur Enregistrer paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?