990-91407C-005

Statusindikatoren der SPDs

Wenn die Vordertür der USV geöffnet ist, sind die Statusanzeigen (A) der SPDs sichtbar. Wenn die Statusanzeige an einem der SPDs rot leuchtet, ist das SPD nicht funktionsfähig und muss ersetzt werden. Wenden Sie sich bezüglich an Schneider Electric, um diesen Service anzufordern.

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Status der SPDs alle 6 Monate zu überprüfen.

SPDs, Frontansicht

Platzierung der SPDs an den 3:1-USVs

USV 10–40 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

USV 50–80 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

USV 100–120 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

 

USV 10–40 kVA 3:1 384 V Gleichstrom

USV 60–80 kVA 3:1 384 V Gleichstrom

Platzierung der SPDs an den 3:3-USVs

USV 10–80 kVA 3:3 384 V Gleichstrom

USV 100–120 kVA 3:3 384 V Gleichstrom

USV 160–200 kVA 3:3 384 V Gleichstrom

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?