990-91407C-012

Indicateurs d'état des SPD

Lorsque la porte avant de l'ASI est ouverte, les indicateurs d'état (A) des SPD sont visibles. Lorsque l'indicateur d'état d'un des SPD devient rouge, le SPD est hors service et doit être remplacé. Veuillez contacter Schneider Electric pour la maintenance.

NOTE: Il est recommandé de vérifier l'état des SDP tous les 6 mois.

Vue de face des SPD

Placement des SPD sur les ASI 3:1

ASI 3:1 10-40 kVA 220 V CC

ASI 3:1 50-80 kVA 220 V CC

ASI 3:1 100-120 kVA 220 V CC

 

ASI 3:1 10-40 kVA 384 V CC

ASI 3:1 60-80 kVA 384 V CC

Placement des SPD sur les ASI 3:3

ASI 3:3 10-80 kVA 384 V CC

ASI 3:3 100-120 kVA 384 V CC

ASI 3:3 160-200 kVA 384 V CC

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?