990-6318F-006

Acceder a una interfaz de administración de red configurada

El siguiente procedimiento describe cómo se accede a la interfaz de administración de red desde una interfaz web. También se pueden utilizar las interfaces siguientes:

  • Telnet y SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SCP

NOTA: Cerciórese de que solo haya una interfaz de administración de red configurada en todo el sistema para sincronizar el tiempo.

Los navegadores web modernos son compatibles con la interfaz de administración de red. Utilice la versión más reciente del navegador web para mitigar el riesgo de vulnerabilidades de seguridad del software.

Puede utilizar cualquiera de los protocolos siguientes cuando use la interfaz web:

  • El protocolo HTTP, que proporciona autenticación por nombre de usuario y PIN, pero no cifrado.

  • El protocolo HTTPS, que proporciona seguridad adicional mediante el Nivel de socket seguro/Seguridad de la capa de transporte (SSL/TLS)). Además, cifra nombres de usuario, PIN y los datos que se transmiten; y autentica tarjetas de administración de red mediante certificados digitales.

NOTA: HTTP estará desactivado y HTTPS estará activado de forma predeterminada.
  1. Acceda a la interfaz de administración de red mediante su dirección IP (o su nombre de DNS si se ha configurado dicho nombre).
  2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
    NOTA: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son apc en el primer inicio de sesión. Después de iniciar sesión, se le solicitará que introduzca una contraseña nueva.
  3. Para activar o desactivar el protocolo HTTP o HTTPS, use el menú Network (Red) de la pestaña Administration (Administración), y seleccione la opción Access (Acceso) en el encabezado Web del menú de navegación izquierdo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.