990-6318F-006

Apagar el RPP

NOTA: Cuando se apaga el RPP, se corta la alimentación a todas la cargas conectadas.
  1. Apague las cargas, si es posible.
  2. Abra los disyuntores de derivación individuales en el RPP según sea necesario.
  3. Abra los disyuntores de entrada principal en el RPP.
  4. Abra el dispositivo de desconexión de entrada aguas arriba.
  5. Mida si hay tensiones en todas las barras colectoras antes de trabajar en el RPP.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.