990-6318F-006

Modificación o eliminación de un disyuntor de derivación

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuration (Configuración) > Panel > Modify Breaker (Modificar disyuntor).
  2. Seleccione el disyuntor de derivación que se va a eliminar o modificar mediante los parámetros:
    1. Panel: Seleccione el tablero eléctrico en el que está instalado el disyuntor de derivación (Panel 1 o Panel 2, si existe).
    2. Layout (Diseño): Seleccione si el disyuntor de derivación está instalado en la posición Odd (Impar) o Even (Par) del tablero eléctrico. Odd (Impar) es el lado izquierdo del tablero eléctrico; Even (par) es el lado derecho.
    3. Channel (Canal): Configure el canal o los canales en los que está instalado el disyuntor de derivación. Canales de ejemplo 1,3,5 para un disyuntor de derivación de tres polos. Los canales ya ocupados están resaltados en azul en la lista de canales.
  3. Siga uno de estos procedimientos:
    • Pulse Delete Breaker (Eliminar disyuntor) para eliminar el disyuntor de derivación.
    • Pulse Settings (Configuración) para modificar los parámetros del disyuntor de derivación.
  4. En la primera página de Settings (Configuración):
    1. Añada el valor de Load Identifier (Identificador de carga) asignando un nombre a la carga conectada al disyuntor de derivación.
    2. Habilite o deshabilite Alarm Generation (Generación de alarmas) para el disyuntor de derivación pulsando Enable (Habilitar).
    3. Configure los valores de Apparent Power Thresholds (Umbrales de potencia aparente) del disyuntor de derivación para: Maximum (Máximo) y Minimum (Mínimo) pulsando Enable (Habilitar) y definiendo el porcentaje.
  5. Pulse el símbolo > para ir a la página siguiente.
  6. En la segunda página de Settings (Configuración):
    1. Configure los valores de Current Thresholds (Umbrales de corriente) del disyuntor de derivación para: Maximum (Máximo), High (Alto), Low (Bajo) y Minimum (Mínimo) pulsando Enable (Habilitar) y definiendo el porcentaje.
  7. Pulse OK para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.