990-6318F-006

Conexión de la carga a los disyuntores de derivación

  1. Guíe los cables de alimentación de carga por la parte superior o inferior del armario.
  2. En cada conjunto de cables de alimentación de carga:
    1. Conecte el cable de tierra al terminal de tierra.
    2. Conecte el cable N al terminal N.
    3. Guíe los cables de alimentación a través de los transformadores de corriente para el disyuntor de derivación.
      AVISO
      Riesgo de daños en el equipo
      Guíe los cables de alimentación con cuidado a través de la regleta del transformador de corriente o cerca de ella para evitar dañar los transformadores de corriente. No realice el montaje a la fuerza, ya que crearía tensiones mecánicas o deformaciones en los transformadores de corriente.
      Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
    4. Conecte los cables de alimentación al disyuntor de derivación.
    1. Tablero eléctrico 1.

    2. Tablero eléctrico 2 (si está presente).

  3. Sujete con bridas los cables de carga a los puentes de cable de la izquierda y la derecha.
    NOTA: Vuelva a colocar todas las cubiertas y placas de protección que se retiraron durante la instalación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.