990-6318E-006

Anclar el armario al suelo y a la pared

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Cubra el armario mientras taladra los orificios de anclaje en el suelo y la pared para evitar la entrada de polvo en el armario.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
Peligro de vuelco
El armario debe estar anclado al suelo y a la pared, o a un bastidor, o bien a otro armario para evitar que se vuelque.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El armario debe estar anclado al suelo (A) y a la pared (B), o bien al suelo (A) y a otro armario (C) instalados en direcciones opuestas.

Armario instalado en una pared y armario en una instalación con otro armario en direcciones opuestas

  1. Perfore orificios de anclaje en el suelo según la información general.

    Información general sobre orificios de anclaje en el suelo

  2. Para la instalación en una pared: perfore orificios de anclaje en la pared según la información general. Observe las diferencias en las dimensiones entre los modelos de RPP.

    Información general sobre orificios de anclaje en la pared

  3. Levante el armario hasta situarlo en posición mediante el equipo de elevación adecuado conectado a los cáncamos.
    ADVERTENCIA
    Peligro de caída del armario
    • El armario solo debe levantarse o desplazarse mediante los cáncamos suministrados como puntos de elevación.
    • En caso de deformación del orificio (ovalización) del cáncamo, sustitúyalo.
    • Utilice un equipo de elevación y accesorios de elevación adecuados (por ejemplo, una grúa con eslingas/cadenas) con una capacidad de elevación mínima de 300 kg (661 lbs).
    • Solo personal capacitado puede levantar o trasladar el armario.
    • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado, como cascos, guantes y calzado de seguridad.
    • Siga todas las normativas y directrices locales para operaciones con equipos de elevación a fin de garantizar la seguridad y el cumplimiento.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Vista frontal

  4. Ancle el armario al suelo con los pernos de 1/2 pulgada que se suministran.
  5. Ancle el armario a la pared, a un bastidor o al armario de detrás con los pernos de 3/8 pulgadas que se suministran.
  6. Abra la puerta y retire los cáncamos, las tuercas M12 y la lámina de protección acrílica de la parte superior del armario. Guarde los cáncamos y las tuercas M12 para utilizarlos en el futuro.

    Vista frontal

  7. Instale la placa guía superior, que se había retirado al desembalar el armario.
    NOTA: La placa guía superior tiene que retirarse para preparar la entrada del cable de alimentación por la parte superior. Si el sistema tiene la entrada del cable de alimentación por la parte superior, consulte Preparación para la entrada de cables por la parte superior.

    Vista frontal

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?