990-6318F-006

Configuración de los parámetros de entrada

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuration (Configuración) > Input (Entrada).
  2. Si es necesario, active Alarm Generation (Generación de alarmas).
  3. Defina los valores de Voltage Thresholds (Umbrales de tensión) para: Maximum (Máximo), High (Alto), Low (Bajo) y Minimum (Mínimo) pulsando Enable (Activar) y definiendo el porcentaje.
  4. Pulse el símbolo > para ir a la página siguiente.
  5. Defina los valores de Current Thresholds (Umbrales de corriente) para: Maximum (Máximo), High (Alto), Low (Bajo) y Minimum (Mínimo) pulsando Enable (Activar) y definiendo el porcentaje.
  6. Defina los valores de Apparent Power Thresholds (Umbrales de potencia aparente) para: Maximum (Máximo) y Minimum (Mínimo) pulsando Enable (Activar) y definiendo el porcentaje.
  7. Pulse el símbolo > para ir a la página siguiente.
  8. Defina los valores de Misc. Thresholds (Umbrales varios) para: Over Active Power (Sobrepotencia activa), PF Deviation (Desviación de PF), Phase Loss (Pérdida de fase) y Frequency Deviation (Desviación de frecuencia) seleccionando Enable (Activar) y definiendo los umbrales.
  9. Pulse OK para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.