990-6318E-006

Restauración de la configuración predeterminada

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuration (Configuración) > Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
  2. Seleccione una de las opciones siguientes:
    • Restart Network Interface (Reiniciar interfaz de red): seleccione esta opción para reiniciar la interfaz de red.
    • Reset All (Restablecer todo): seleccione esta opción para restablecer todos los parámetros predeterminados. Si lo desea, puede excluir la configuración de TCP/IP del procedimiento de restablecimiento.
    • Reset Only (Solo restablecer): seleccione esta opción si solo desea restablecer algunos de los parámetros predeterminados. Puede restablecer los parámetros siguientes: TCP/IP, Event Configuration (Configuración de sucesos) y Configuración de pantalla (Display Settings).
  3. Una vez que haya seleccionado las opciones deseadas, pulse OK para restablecer los parámetros predeterminados.
  4. Después del restablecimiento, quizá sea necesario volver a activar la configuración a través de la pantalla. Siga estos pasos:
    1. Acceda a la interfaz web para la administración de red. Consulte Acceder a una interfaz de administración de red configurada.
    2. Después de iniciar sesión por primera vez, en user name (nombre de usuario) y password (contraseña), el valor es apc. Después del primer inicio de sesión, deberá cambiar la contraseña.
    3. Active o desactive los protocolos de comunicación según sea necesario.
    4. Cree usuarios y configure permisos de usuario.
    5. Active el acceso a la pantalla para el usuario: Vaya a Config. > Security (Seguridad) > Local Users (Usuarios locales); a continuación, seleccione Enable (Activar) para Touch Screen (Pantalla táctil) y configure el PIN para el usuario.
    6. La configuración a través de la pantalla ya está activada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?