990-6318E-006

Puesta en marcha del RPP

Siga estos pasos durante la primera puesta en marcha y cada vez que se reinicie el sistema después de haberlo apagado por completo sin aplicar alimentación al sistema.

  1. Verifique lo siguiente antes de arrancar el RPP:
    1. El disyuntor de entrada aguas arriba está en posición abierta (OFF).
    2. Los cables de alimentación de entrada se han conectado correctamente a los disyuntores de la entrada principal en el RPP. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de entrada.
    3. La secuencia de fases de entrada es correcta.
    4. Los cables de alimentación de carga se han conectado correctamente a los disyuntores de derivación. Para obtener más información, consulte Conexión de la carga a los disyuntores de derivación.
    5. Se ha aplicado el par de apriete correcto a todas las conexiones de alimentación. Para obtener más información, consulte Especificaciones del par de apriete.
    6. La tensión conectada al RPP coincide con el número de modelo y la placa de identificación del RPP.
    7. Todo el equipo se ha conectado debidamente a tierra.
    8. Todos los cables de señal están instalados correctamente.
    9. Todas las áreas de ventilación están libres de obstrucciones que puedan impedir el flujo de aire adecuado.
  2. Cierre el disyuntor de entrada aguas arriba.
  3. Cierre los disyuntores de entrada principales en el RPP.
  4. Verifique el funcionamiento de los medidores de potencia instalados en el RPP.
  5. Cierre los disyuntores de derivación individuales en el RPP según sea necesario.

    Verifique el funcionamiento normal del RPP inmediatamente después de efectuar la puesta en marcha.

    Use la pantalla para verificar las lecturas correctas de todos los circuitos.

  6. Para la primera puesta en marcha del RPP, efectúe los pasos siguientes para activar la configuración desde la pantalla:
    1. Acceda a la interfaz web para la administración de red. Consulte Acceder a una interfaz de administración de red configurada.
    2. Al iniciar sesión por primera vez, en user name (nombre de usuario) y password (contraseña), el valor es apc, recibirá una notificación para cambiar la contraseña.
    3. Cree nuevos usuarios y configure permisos de usuario.
    4. Habilite/deshabilite los protocolos de comunicación según sea necesario.
    5. La configuración a través de la pantalla ya está activada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?